Anti-Tripping-Management
-
Wenn ein Gerät vom Anti-Tripping-Management verwaltet wird, werden die Zeitpläne, Momente und Automatisierungen für dieses Gerät nicht ausgeführt.
-
Diese Funktion ist nur in Frankreich und Deutschland verfügbar.
Unterstützte Geräte:
-
Lastsaktor (Warmwasserbereiter)
-
EV-Steckdose
-
Smart Plug
-
Smarte Steckdosen
Voraussetzung:
-
Konfigurieren Sie einen Ihrer PowerTags als Netz. Siehe Haupt-PowerTag koppeln.
-
Legen Sie das Vertragslimit fest.
Ein Standard-Vertragslimit wird automatisch eingestellt, wenn das Haupt-PowerTag als Netz gekoppelt wird. Sie können das Vertragslimit zu einem späteren Zeitpunkt ändern, wenn der während der Installation des PowerTags eingestellte Netzwert nicht mit dem Tarif übereinstimmt. Siehe dazu Einstellung – Spitzen-/Nebenwert. -
Koppeln Sie die unterstützten Geräte. Siehe Kopplung des Geräts (je nachdem, welche Geräte Sie installiert haben) – Heizungsaktor, EV-Steckdose, Smart Plug, Smarte Steckdose.
Anti-Tripping-Management aktivieren
Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Benutzer darüber informiert, dass diese Funktion verfügbar ist. Der Anti-Tripping-Bildschirm erscheint in der Übersicht.
Anti-Tripping-Management deaktivieren
Die Funktion Anti-Tripping-Management für die unterstützten Geräte kann jederzeit deaktiviert werden.
-
Tippen Sie in der Übersicht auf .
Tippen Sie auf den Schalter (A) für die Geräte, die Sie deaktivieren möchten.
Wenn das Gerät derzeit verwendet wird, werden Sie mit einer Benachrichtigung darüber informiert, dass die Deaktivierung dieser Funktion zu einer Stromauslösung führen kann. -
Tippen Sie zum Deaktivieren auf Fortsetzen.
Aktivierungsstatus
In der Übersicht
und auf der Systemsteuerungsseite der Geräte gibt (A) den Status des Anti-Tripping-Management
an.
-
Die Geräte werden normalerweise für bis zu 10 Minuten ausgeschaltet. Er erfolgt ein automatischer Neustart, sobald Strom zur Verfügung steht.
-
Wenn Sie das Gerät in der Übersicht oder auf der Systemsteuerungsseite aktivieren möchten, zeigt ein Fenster mit der Meldung Achtung an, dass das Gerät aktiv verwaltet wird. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf Zu Einstellungen wechseln und deaktivieren Sie den Schalter, um das Gerät aus dem Anti-Tripping-Management zu entfernen.
Live-Status
Wenn die Anti-Tripping-Funktion für ein Gerät aktiviert ist, wird der Lastabwurf (A) auf der Live-Registerkarte angezeigt.
Fehlerbehebung
Fehler |
Mögliche Ursache |
Lösung |
|
|
Starten Sie Ihren Hub neu. |