DUG_Tomada Wiser_WH-07

Gestão Anti-disparo

A Gestão Anti-Disparo impede que o disjuntor dispare ao desligar a carga (por exemplo, Aquecedor de Água, Tomada EVlink) ou ao reduzir a potência da carga. Isto mantém o consumo total do sistema abaixo de um limite definido. O valor limite é definido pelo Limite do Contrato, consulte Definir tarifa - Taxa de pico/fora de pico. Os dispositivos elegíveis serão adicionados automaticamente à Gestão Anti-disparo.
IMPORTANTE:
  • Quando um dispositivo é gerido por uma Gestão Anti-disparo, as Programações, Momentos e Automatizações não são executados nesse dispositivo.

  • Esta funcionalidade só está disponível em França e Alemanha.

NOTA: Podem ser adicionados no máximo 8 dispositivos.

Dispositivos suportados:

  • Micromódulo Potência (Aquecedor de água)

  • Tomada EVlink

  • Tomada inteligente

  • Tomadas Smart

Pré-requisito:

Ativar a Gestão Anti-disparo

Uma vez concluídos os pré-requisitos, o utilizador é notificado de que esta funcionalidade está disponível. O ecrã Anti-disparo é apresentado na página Principal.

  1. Leia a atualização da funcionalidade e arraste para navegar para o próximo ecrã.

  2. Toque em para fechar o ecrã de sobreposição.

    • Os dispositivos suportados serão registados de forma automática.

Desativar a Gestão Anti-disparo

A funcionalidade Gestão Anti-disparo dos dispositivos suportados pode ser desativada a qualquer momento.

  1. Na página Principal, toque em > Gestão de Energia > Gestão Anti-Disparo.

    Toque no botão ativar/desativar (A) para os dispositivos que pretende desativar.
    Se o dispositivo estiver a ser utilizado, uma notificação irá avisá-lo de que a desativação desta funcionalidade poderá provocar um corte da energia.

  2. Toque Continuar para desativar.

Estado de ativação

Na página Principal e na página do painel de controlo dos dispositivos, (A) indica o estado de gestão do anti-disparo.

  • Normalmente, os dispositivos ficam desligados até 10 minutos. Será reiniciado automaticamente assim que a energia estiver disponível.

  • Se pretender ativar o dispositivo na página Principal ou na página do painel de controlo, é apresentada uma janela de Advertência em como o dispositivo está a ser ativamente gerido. Leia as informações e toque em Ir para as definições e desative o botão ativar/desativar para remover o dispositivo da Gestão Anti-disparo.

Estado em tempo real

Quando a funcionalidade Anti-disparo está ativa em qualquer dispositivo, a limitação da carga (A) é mostrada no separador Em tempo real.

Resolução de problemas

Erro

Causa possível

Solução

O algoritmo está atualmente indisponível apresentado no separador Em tempo real.

  • O dispositivo está offline.
  • O sistema/hub não consegue receber os dados do dispositivo.
  • Problema técnico.

Reinicie o Hub.
Se o problema persistir, contacte o seu instalador ou visite Ajuda e Suporte e selecione o seu país.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?