SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-05

Automatizaciones

Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o a horas programadas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear automatizaciones según sus necesidades.

Las condiciones pueden ser:

  • Cambio de estado de un dispositivo.

  • Activar el Modo Ausente.

Los tiempos pueden ser:

  • Hora específica de un día (por ejemplo, 7:30 cada día).

  • Período de tiempo (por ejemplo, desde el amanecer hasta el atardecer).

Las acciones pueden ser:

  • Cambiar el estado de un dispositivo (por ejemplo, abrir persiana al 50 %).

  • Enviar una notificación.

  • Activar un momento.

Limitaciones:

  • Número máximo de automatizaciones: 10

  • Número máximo de condiciones: 10

  • Número máximo de acciones: 10

Una automatización necesita al menos una acción y una condición u hora específica del día.

NOTA: Una automatización cambia el estado de un dispositivo una sola vez, en función de las condiciones. Si desea revertir el cambio de estado, tendrá que crear otra automatización. Por ejemplo, si desea cambiar una lámpara en función de la detección de movimiento, deberá crear una automatización Detección de presencia - Luz ON y otra Sin detección de presencia - Luz OFF.
IMPORTANTE: La nueva acción siempre sobrescribe la acción actual. Por lo tanto, si se añade un nuevo evento a la automatización o se produce una operación manual mientras una automatización programada está en curso, el sistema detendrá la automatización en curso. Para saber qué modo de acción/control tiene prioridad sobre el resto, consulte Descripción de las prioridades del modo de control.

Las automatizaciones se crean y editan en la pantalla Automatización (A).

Puede activar o desactivar la automatización tocando el control deslizante (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?