DUG_Alarma de humo DC_WH-02

Cambio de la ubicación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede cambiar la ubicación del dispositivo.
Cambio de ubicación del dispositivo:
  1. En la página Inicio, pulse .
  2. Pulsar Dispositivos > Detector de humo > Ubicación (A) para cualquiera de los siguientes:
    • Para crear una sala nueva, escriba el nombre de la sala (B) y pulse Enviar.
    • Cambio de ubicación del dispositivo (C).
    NOTA: Para retirar el dispositivo de la sala, pulse Retirar de la sala (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?