DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-03

Vérification de l’historique du dispositif

En utilisant l’applicationWiserHome, vous pouvez afficher l’historique du capteur, qui indique le moment où l’événement de détection de fuite d’eau a été enregistré. Le capteur enregistre chaque événement et le stocke dans le cloud.
NOTE: En cas de perte de la connexion au cloud, l’historique du capteur n’affichera pas les événements de détection de fuite d’eau.
Pour afficher l'historique des capteurs :
  1. Sur la page Accueil, appuyez sur Tous > Capteur de fuite d'eau.
  2. Sur la page du panneau de commande de l’équipement, cliquez sur Historique.
    SUGGESTION: La page de l’historique affiche tous les événements consignés, même si l’interrupteur à bascule de notification du capteur est désactivé. Pour plus d’informations sur l’interrupteur à bascule de notification du capteur, reportez-vous au chapitre Réglage de la notification de l’équipement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?