DUG_Alarma de humo DC_WH-02

Comprobación del historial del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede supervisar la detección de humos accediendo al historial del dispositivo.
NOTA: Todo el historial de dispositivos se almacena en la nube. Cuando se pierde la conexión en la nube, no se puede ver el historial de dispositivos.
Para ver el historial de dispositivos:
  1. En la página Inicio, pulse Todos los dispositivos > Detector de humo.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, pulse en Historial.
    En la página Historial, puede ver la fecha, la hora y el tipo de alarma detectada.
    NOTA: Durante un periodo máximo de 90 días, se puede grabar el historial de dispositivos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?