DUG_détecteur de fumée DC_WH-02

Vérification de l’historique du dispositif

L'application Wiser Home vous permet de surveiller la détection de fumée en accédant à l'historique de l'appareil.
NOTE: L’historique de tous les appareils est enregistré dans le cloud. Lorsque la connexion au cloud est perdue, l’historique des appareils ne peut pas être affiché.
Pour afficher l’historique des appareils :
  1. Sur la page Accueil, appuyez sur Tous les appareils > Détecteur de fumée.
  2. Sur la page du panneau de commande de l’appareil, cliquez sur Historique.
    Sur la page Historique, vous pouvez voir la date, l’heure et le type d’alarme détecté.
    NOTE: L’historique des appareils peut être enregistré pendant une période maximale de 90 jours.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?