Creación de un momento
- En la pantalla de Inicio, pulse
.
- Vaya a Momentos >
para crear un momento.
- Introduzca el nombre del momento (A).
- Pulse Añadir acciones (B) para seleccionar la lista de dispositivos.
- En el menú Añadir acciones, puede seleccionar los dispositivos (C).
- Cuando haya seleccionado todos los dispositivos, pulse Hecho.
- En la página Creador de momentos, pulse el dispositivo para ajustar la condición. Por ejemplo,
seleccione calefacción.
- Ajuste la temperatura deseada con el control deslizante (D).
NOTA: Cuando se coloca el control deslizante (D) en la parte inferior de la barra, se activa el modo de protección contra heladas. En el modo de protección contra heladas, el sistema mantiene la temperatura ambiente a 5 °C.
- Ajuste la temperatura deseada con el control deslizante (D).
- Una vez ajustadas todas las condiciones, pulse Guardar.
-
Si desea ver los momentos creados en la pantalla Inicio, vaya a Inicio >
> Pantalla Inicio > Momentos. Active el botón de alternancia para ver los momentos en la pantalla Inicio.
-
También puede reorganizar los momentos tocando Editar en la pestaña Momentos de la pantalla Inicio o tocando Automatización > Momentos > Reordenar.