Criar uma automatização
- Na página Principal, toque em .
- Toque em
e selecione um ícone que melhor representa a sua automatização.
- Introduza o nome da automatização (A) e selecione
uma das seguintes condições a preencher(B).
- Todas as condições: Todas as condições devem estar preenchidas para acionar uma automatização.
- Qualquer condição: Qualquer uma das condições deve estar preenchida para acionar uma automatização.
- Toque em Adicionar condições (C) e selecione uma das seguintes opções (D):
- Alteração do estado do dispositivo (Selecionar o dispositivo)
- Modo ausente (Ativar ou Desativar)
- Selecionar um dispositivo (E) para definir a condição.IMPORTANTE: Se tiver selecionado a condição como Modo ausente e a ação como Controlar um dispositivo, esta automatização irá sobrepor-se às definições do Modo ausente.
- Selecione as opções que pretende configurar:
- Toque em (F) e arraste a barra deslizante para cima/baixo (G) para ajustar a temperatura conforme a necessidade e toque em Definir.
- Toque em (H) e selecione um modo (Aquecimento ou Arrefecimento) à sua escolha e toque em Definir.
- Para definir uma hora específica para a sua automatização,
toque em Quando > Adicionar horário e selecione qualquer uma das seguintes opções (I):
- Hora específica do dia: Nascer do sol, Pôr do sol, Personalizado.
- Período de tempo: Diurno, Noturno, Personalizado.
- Para adicionar uma ação, toque em e selecione uma das seguintes opções (J):
- Controlar um dispositivo: Selecione um dispositivo que pretende acionar.
- Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
- Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
-
Aguardar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até um máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.
NOTA:-
Podem ser adicionadas, no máximo, 10 ações.
- Por exemplo, toque em Controlar um dispositivo > Temperatura e selecione uma das seguintes
opções (K):
- Impulso
- Ponto de referência
- Modo
- Ligado / Desligado
- Toque em Impulso para definir a duração do modo de aquecimento ou arrefecimento (L).
- Toque em Ponto de referência para definir a temperatura pretendida (M).
- Toque em Modo para definir o modo pretendido (N).
- Toque em Ligado / Desligado para definir a estado (P).
- Toque novamente em Adicionar uma ação e selecione a opção Espera.
- Percorra os minutos e defina o tempo de espera em 1 minuto. Em seguida, toque em Definir situado no canto superior direito.
- Toque em Guardar.