DUG_PowerTag-E_WH-10

Creación de una automatización

El siguiente es un ejemplo de cómo crear una automatización cuando la red está importando más de 0,5 kW y, a continuación, enviar una notificación.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Automatización > para crear una automatización.
  3. Pulse y seleccione el icono que mejor represente su automatización.
  4. Introduzca un nombre de automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones que se deben cumplir (B).
    • Todas las condiciones: Se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.
    • Cualquier condición: Se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.
  5. Pulse Añadir condiciones (C) y seleccione una de las siguientes opciones (D):
    • Cambio de estado de un dispositivo (seleccione el dispositivo)
    • Modo Ausente (activar o desactivar)
    • Cambios en los precios de la energía(para definir el límite del precio de la energía)
      NOTA: Esta condición solo está disponible si su tarifa está ajustada como Pico/Valle o Dinámica. Consulte la sección Ajuste de tarifa.
    NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.
  6. Seleccione el dispositivo que establecerá la condición. En este ejemplo, seleccione Red.
  7. Pulse Más de (E) e introduzca un valor de alimentación en el campo (F).
  8. Pulse Aceptar (G).
    NOTA: Para eliminar una condición añadida, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .

  9. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (H):
    NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
    • Controlar un dispositivo: Seleccione el dispositivo que desee activar.
    • Enviar notificación: Active la notificación para la automatización.
    • Activar un momento: Seleccione el momento que desea activar.
    • Retardo: Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retardar acciones en una automatización.
  10. Pulse Notifíqueme (I) y, a continuación, pulse Guardar.
  11. La automatización guardada se muestra en la página Automatización. Pulse el interruptor de alternancia (J) para activar/desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?