DUG_PowerTag-E_WH-07

Création d’un automatisme

L’exemple suivant illustre la création de l’automatisme « Envoyer une notification lorsque le réseau importe plus de 0,5 kW ».
  1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Automatisme > pour créer un automatisme.
  3. Appuyez sur et choisissez un icône représentant le mieux votre automatisme.
  4. Saisissez le nom de l’automatisme (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes à remplir (B).
    • Toutes les conditions : Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme
    • Toute condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.
  5. Appuyez sur Ajouter des conditions (C) et sélectionnez l’une des options suivantes (D) :
    • Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil)
    • Mode Absence (activez ou désactivez)
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions.
  6. Sélectionnez un appareil qui définira la condition. Dans cet exemple, sélectionnez Réseau.
  7. Appuyez sur plus de (E) et saisissez une valeur de puissance dans le champ (F).
  8. Appuyez sur Enregistrer (G).
    NOTE: Pour supprimer une condition supplémentaire, balayez vers la gauche et appuyez sur .

  9. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes (H) :
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.
    • Contrôler un appareil : Choisissez un équipement à déclencher.
    • Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.
    • Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
    • Patientez : Cette option vous permet d'ajouter un délai dans une séquence d'automatisation. Vous pouvez définir le temps d'attente par incréments de 1 heure et 1 minute, jusqu'à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d'un automatisme.
  10. Appuyez sur Me prévenir (I) puis sur Sauvegarder.
  11. L’automatisme sauvegardé s’affiche sur la page Automatismes. Plot du commutateur à bascule (J) pour activer/désactiver l'automatisation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?