DUG_PowerTag-E_WH-09

Skapa en automation.

Följande är ett exempel på att skapa en automation när nätet importerar mer än 0,5 kW och sedan skickar en avisering.
  1. På skärmen Hem trycker du på .
  2. Tryck på Automation > för att skapa en automation.
  3. Tryck på och välj en ikon som bäst beskriver din automation.
  4. Ange ett namn på automationen (A) och välj något av följande villkor som ska uppfyllas (B).
    • Alla villkor: Alla villkor måste uppfyllas för att utlösa en automation
    • Vilket villkor som helst: Något av villkoren måste uppfyllas för att utlösa en automation
  5. Tryck på Lägg till villkor (C) och välj något av följande (D):
    • Ändring av enhetens status (Välj enhet)
    • Bortaläge (Aktivera eller inaktivera)
    OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.
  6. Välj en enhet som ska ställa in villkoret. I det här exemplet väljer du Nät.
  7. Tryck på mer än (E) och ange ett effektvärde i fält (F).
  8. Tryck Ställ in (G).
    OBS: Om du vill ta bort ett villkor sveper du åt vänster och trycker på .

  9. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välj något av följande (H):
    OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.
    • Styr en enhet: Välj en enhet som du vill utlösa.
    • Skicka notis: Aktivera aviseringen för automationen.
    • Aktivera ett scenario: Markera det ögonblick som du vill utlösa.
    • Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automationssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automation.
  10. Tryck på Meddela mig (I) och tryck sedan på Spara.
  11. Den sparade automationen visas på sidan Automationer.. Tryck på växlingsreglaget (J) för att aktivera/inaktivera automationen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?