DUG_Unica Relay Switch_WH-04

Creación de una automatización

  1. En la página Inicio, toque .
  2. Vaya a Automatización y pulse para crear una automatización.
  3. Introduzca un nombre de automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones para activar una automatización.
    • Todas las condiciones: se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.
    • Cualquier condición: Se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.
    SUGERENCIA: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando
  4. Pulse Añadir condiciones (B) y seleccione una de las siguientes (C):
    • Cambio de estado del dispositivo (seleccione el dispositivo): Se activará una automatización según el estado del dispositivo, como la apertura de una persiana o la detección de movimiento por un sensor de movimiento.
    • Modo Ausente (activar o desactivar): El modo ausente también puede activar una automatización para encender las luces o cerrar la persiana, etc. Para obtener más información acerca de Modo Ausente, consulte la guía del usuario del sistema.
    NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.
    1. En este ejemplo, seleccionaremos Cambio de estado del dispositivo y elija un dispositivo para configurar la condición. A continuación, seleccionaremos el estado del dispositivo que activará la automatización, como el estado cerrado de un conmutador de control ciego.
    2. Después de seleccionar el dispositivo, puntee Conjunto en la esquina superior derecha.
      SUGERENCIA: Si quiere cambiar la condición, muévala hacia la izquierda y toque el icono de papelera. A continuación, agregue una nueva condición con los parámetros necesarios.
  5. Para establecer su automatización en una hora específica, pulse Cuándo > Añadir tiempo y seleccione una de las siguientes (D):
    NOTA: Se pueden añadir 10 entradas de tiempo como máximo.
    • Hora específica del día: la automatización se activará a una hora específica del día, como por ejemplo al amanecer, al atardecer o a las 8:00 a.m.
    • Periodo de tiempo: la automatización se activará durante periodos como del amanecer al atardecer, del atardecer al amanecer o de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  6. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción y seleccione una de las siguientes opciones (E):
    NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
    • Controlar un dispositivo: Seleccione el dispositivo y establezca el estado del dispositivo que desee.
    • Enviar notificación: Se le notificará si se cumple la condición.
    • Activa un momento - Seleccione un momento para activarlo durante la automatización.
    • Espera - Esta opción le permite agregar un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retrasar acciones en una automatización.
    1. En este ejemplo, seleccionaremos para Controlar un dispositivo y elija Interruptor de relé (F) como el dispositivo para desencadenar una acción.
    2. Configure el estado, como por ejemplo, girando la conmutador de relé Encendido/Apagado. A continuación, pulse Establecer situado en la esquina superior derecha

      O BIEN

    3. Nuevamente, puntee Agregar una acción y seleccione Espera opcional.
    4. Desplácese por los minutos y establezca el tiempo de espera en 1 minuto. A continuación, pulse Establecer situado en la esquina superior derecha.
  7. Pulse Guardar.
    La automatización guardada se muestra en la página Automatización. Pulse el interruptor de alternancia (G) en la página Automatización para activar/desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?