DUG_Detector de humo inalámbrico DC_WH-03

Creación de una automatización

Una automatización le permite agrupar varias acciones que se activan automáticamente o a horas programadas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear automatizaciones según sus necesidades.
NOTA: Para crear y guardar la automatización, se debe agregar al menos una condición y una acción.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
  3. Pulse Si (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B) que se deben cumplir:
    • Todas las condiciones: Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
    • Cualquier condición: Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.
  4. Para añadir condición, pulse Agregar condiciones > Cambio de estado del dispositivo > Detector de humo inalámbrico y seleccione cualquiera de las siguientes (C):
    • Detector de humo inalámbrico: cuando el dispositivo detecta humo.
    • Alarma de temperatura: cuando la temperatura aumenta.
    • Alarma remota: cuando el dispositivo se dispara mediante un dispositivo interconectado.
    • Alarma de prueba: cuando el dispositivo está en modo de prueba.
    • Modo silencio: cuando el dispositivo está en modo silencio.
    NOTA: Se pueden agregar 10 condiciones como máximo.
    NOTA: Para eliminar una condición, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse (D).
  5. Para establecer una hora específica para su automatización, pulse Cuándo > Añadir tiempo y seleccione una de las siguientes (E):
    • Hora específica del día: Amanecer, Atardecer, Personalizado
    • Período de tiempo: Durante el día, Horario nocturno, personalizado
    NOTA: Para eliminar una hora específica, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .
  6. Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción y seleccione una de las siguientes opciones (F):
    NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
    • Controlar un dispositivo: Seleccione los dispositivos que desea activar.
    • Enviar notificación: active la notificación para la automatización.
    • Activar un momento: seleccione el momento que desea activar.
    • Espere: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta característica es útil para retrasar acciones en una automatización.
    NOTA: Para eliminar una acción, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la acción y toque la (G).
  7. Introduzca el nombre de automatización (H) y pulse Guardar.

    Puede elegir el icono de la lista que mejor representa su automatización al tocar .

    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización. Si usa (I), puede activar y desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?