DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-03

Eine Automatisierung erstellen

Mit der Automatisierung können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise gemeinsam durchgeführt, automatisch oder zu geplanten Zeiten ausgelöst werden. Mit der Wiser App können Sie Automatisierungen auf der Grundlage Ihrer Anforderungen erstellen.
So erstellen Sie eine Automatisierung:
  1. Tippen Sie auf der Seite Übersicht auf .
  2. Gehen Sie zu Automatisierung > , um eine Automatisierung zu erstellen.
    HINWEIS: Max. 10 Automatisierungen können hinzugefügt werden.
  3. Tippen Sie auf Wenn (A) und wählen Sie eine der folgenden Bedingungen (B):
    • Alle Bedingungen: Dies löst nur dann eine Aktion aus, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
    • Beliebige Bedingung: Dies löst eine Aktion aus, wenn mindestens eine Bedingung erfüllt ist.
  4. Tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (C):
    • Änderung des Gerätestatus: Wählen Sie ein Gerät, das die Automatisierung aktivieren soll.
    • Abwesenheitsmodus: Abwesenheitsmodus Aktivieren / Deaktivieren, um eine Aktion auszulösen.
      HINWEIS: Der Abwesenheitsmodus kann auch als Auslöser zum Ausschalten der Beleuchtung, zum Dimmern oder Schließen der Jalousie usw. verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Abwesenheitsmodus.
    HINWEIS:
    • Max. 10 Bedingungen können hinzugefügt werden.

    • Um die Bedingung zu entfernen, wischen Sie nach links und tippen Sie auf .

  5. Um eine bestimmte Zeit für Ihre Automatisierung festzulegen, tippen Sie auf Wann > Zeit hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (D):
    • Bestimmte Tageszeit: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Benutzerdefiniert
    • Zeitraum: Tagsüber, Nachtzeit, Benutzerdefiniert
    HINWEIS: Um eine bestimmte Zeit zu entfernen, wischen Sie nach links und tippen Sie auf .
  6. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Hinzufügen einer Aktion und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus (E):
    • Ein Gerät steuern: Wählen Sie ein Gerät, das Sie auslösen möchten.
    • Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie die Benachrichtigung für die Automatisierung.
    • Einen Moment aktivieren: Wählen Sie den Moment aus, den Sie auslösen möchten.
  7. Tippen Sie auf Ein Gerät steuern > Unterputz-Aktor.
    Stellen Sie den erforderlichen Öffnungs-/Schließungsprozentsatz oder den vollständig geöffneten/geschlossenen Zustand mithilfe des Schiebereglers (F) ein und tippen Sie dann auf Einstellung.
    HINWEIS:
    • Max. 10 Aktionen können hinzugefügt werden.

    • Um eine Aktion zu entfernen, wischen Sie die Aktion nach links und tippen Sie auf .

  8. Geben Sie den Automatisierungsnamen (G) ein.

    Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf tippen.

  9. Tippen Sie auf Speichern.
    Nachdem die Automatisierung gespeichert wurde, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt.
    Mit dem (H) können Sie die Automatisierung aktivieren oder deaktivieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?