DUG_Wiser Plug_WH-10

Création d’un automatisme

Un automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des heures planifiées. Grâce à l’application de Wiser, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme.
    NOTE: Au maximum 10 automatismes peuvent être ajoutés.
  3. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes (B) :
    • Toutes les conditions : Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
    • Toute condition : Cela déclenche une action lorsqu’au moins une condition est remplie.
  4. Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l’une des options suivantes (C) :
    • Changement d’état d’un équipement : Pour sélectionner un appareil pour activer l’automatisme.
    • Mode Absence : Activez / Désactivez le mode Absence pour déclencher une action.
      SUGGESTION: Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour plus d'informations, consultez Mode Absence.
    • Changements de prix de l’énergie : Pour définir la limite du prix de l'énergie.
      NOTE: Cette condition n'est disponible que si votre tarif est défini sur Heures pleines/Heures creuses ou Dynamique. Reportez-vous à Réglage du tarif.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions.

    • Pour supprimer une condition supplémentaire, balayez vers la gauche et appuyez sur .

  5. Pour définir une heure précise pour votre automatisme, appuyez sur Quand > Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes (D) :
    • Heure précise de la journée : Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé.
    • Période de temps : Journée, La nuit, Personnalisé.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 entrées.

    • Pour supprimer une heure précise, balayez vers la gauche et appuyez sur .

  6. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes (E) :
    • Contrôler un appareil : Sélectionnez un appareil que vous souhaitez déclencher.
    • Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.
    • Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
    • Attendez : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d'un automatisme.
  7. Appuyez sur Contrôler un appareil > Prise intelligente, appuyez sur (F) pour l’activer/la désactiver, puis appuyez sur Enregistrer.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.

    • Pour supprimer une action, balayez vers la gauche l’action et appuyez sur .

  8. Entrez le nom de l’automatisme (G).

    Vous pouvez choisir l’image de couverture représentant votre automatisme en appuyant sur .

  9. Appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.

    L’utilisation de vous permet d’activer ou de désactiver l’automatisme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?