DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-05

Configuration de la notification de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez activer ou désactiver la notification de capteur.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Toucher Périphériques > Capteur de fuite d'eau > M'avertir si une fuite est détectée (A) pour activer ou désactiver le commutateur à bascule de notification du capteur.
    SUGGESTION: Vous pouvez également activer ou désactiver l’interrupteur à bascule de notification du capteur en appuyant sur l’onglet de commande, Capteur de fuite d’eau > Paramètres de l’appareil > M’avertir si une fuite est détectée (A).
    NOTE:
    • Le commutateur à bascule de notification du capteur (A) est sur OFF par défaut.

    • Les notifications créées via l’automatisme sont traitées comme des notifications séparées.

    • Lorsque le capteur détecte de l’eau, il envoie une notification et émet une alarme sonore qui continue jusqu’à ce que le capteur soit retiré de l’eau.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?