DUG_Sensor fuga de água _WH-03

Configurar as notificações do dispositivo

Utilizando a aplicação Wiser Home, pode ativar ou desativar as notificações do sensor.
Para ativar ou desativar as notificações do sensor:
  1. Na página Principal, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Sensor fuga de água > Notificar-me em caso de deteção de fuga de água (A) para ativar ou desativar o botão de notificações do sensor.
    SUGESTÃO: Adicionalmente, pode ativar ou desativar o botão de notificações do sensor tocando, na página Principal, em Sensor fuga de água > Definições do dispositivo > Notificar-me em caso de deteção de fuga de água (A).
    NOTA:
    • O botão de notificações do sensor (A) está DESLIGADO por predefinição.

    • As notificações criadas por meio da automatização são tratadas como notificações separadas.

    • Quando deteta água, o sensor envia uma notificação e um sinal sonoro, e o alarme continua até que o sensor seja removida da água.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?