DUG_Unica Relay Switch_WH-04

Edición de una programación

  1. En la página principal, pulse > Programaciones
  2. Pulse en la programación que desea editar.
  3. Pulse en DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN y podrá realizar las siguientes acciones:
    • Cambiar el nombre de la programación (A).
    • En el menú Se aplica a (B), puede seleccionar dispositivos de la lista o anular la selección de los que ya están seleccionados.
    • En el menú EVENTOS (C), seleccione un día y, a continuación, pulse para editar un evento como ESTADO (luces apagadas o nivel de regulación en %) y CUÁNDO (salida y puesta del sol o intervalo de tiempo específico).
    NOTA: Cuando se editan los cambios anteriores, la programación se guarda automáticamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?