SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-05

Energía

PowerLogicTM - PowerTag Resi9 M63

R9M20

R9M21

R9M22

R9M40

R9M43

R9M41

R9M42

Es un sensor de energía con comunicación inalámbrica de clase 1 compacto, robusto y fácil de instalar.  Se utiliza junto con el Wiser Hub para recopilar información de cada circuito equipado para identificar qué carga está consumiendo la mayor cantidad de energía.

Manual de instrucciones

Guía del usuario del dispositivo

PowerLogicTM - PowerTag Acti9 M63

A9MEM1520

A9MEM1521

A9MEM1522

A9MEM1540

A9MEM1543

A9MEM1541

A9MEM1542

Es un sensor de energía con comunicación inalámbrica de clase 1 compacto, robusto y fácil de instalar.  Se utiliza junto con el Wiser Hub para recopilar información de cada circuito equipado para identificar qué carga está consumiendo la mayor cantidad de energía.

Manual de instrucciones

Guía del usuario del dispositivo

PowerLogicTM - PowerTag Resi9 F63

R9M60

R9M70

Es un sensor de energía con comunicación inalámbrica de clase 1 compacto, robusto y fácil de instalar.  Se utiliza junto con el Wiser Hub para recopilar información de cada circuito equipado para identificar qué carga está consumiendo la mayor cantidad de energía.

Manual de instrucciones

Guía del usuario del dispositivo

PowerLogicTM - PowerTag Acti9 F63

A9MEM1560

A9MEM1570

Es un sensor de energía con comunicación inalámbrica de clase 1 compacto, robusto y fácil de instalar.  Se utiliza junto con el Wiser Hub para recopilar información de cada circuito equipado para identificar qué carga está consumiendo la mayor cantidad de energía.

Manual de instrucciones

Guía del usuario del dispositivo

PowerTag C

A9XMC1D3

Es un módulo de comunicación inalámbrica diseñado explícitamente para controlar y supervisar aplicaciones. Es parte del sistema PowerTag y del sistema Wiser y convierte un panel de distribución en un panel conectado.

Manual de instrucciones

Guía del usuario del dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?