DUG_PowerTag-E_WH-10

Vista de energia de dispositivos individuais

Pode monitorizar mais dispositivos no fluxo de energia no separador de energia. Pode ver o consumo de energia em kWh numa base diária, semanal, mensal e anual.

O fluxo de energia apresentará a potência instantânea destes dispositivos se os tiver instalado.

  • Tomadas inteligentes

  • Tomadas de encastrar

  • Relés de 16 A

Vantagens:

  • Dados em tempo real de dispositivos individuais.

  • Histórico de dispositivos individuais.

Pré-requisito: Emparelhe tomadas inteligentes e tomadas de encastrar atribuindo um ícone. O novo ícone será exibido no ecrã inicial e na discriminação de energia.
Se estiver a emparelhar os dispositivos com o Wiser Hub pela primeira vez, consulte Emparelhar tomada de encastrar,Emparelhar tomada inteligente.
Se já tiver instalado os dispositivos e quiser alterar o ícone do dispositivo, consulte Alterar o ícone para Tomadas inteligentes, Tomadas de encastrar.
NOTA: Alterar o ícone para outra categoria irá eliminar todo o histórico de dados.

Assim que a aplicação Wiser Home for atualizada, o utilizador é informado de que a funcionalidade fluxo de energia está disponível para os dispositivos mencionados no separador Energia.

  1. Leia a atualização da funcionalidade e arraste para navegar para o próximo ecrã.

  2. Toque em para fechar o ecrã de sobreposição.

Em tempo real

Para aceder aos dados em tempo real:
  1. Na barra de navegação inferior, toque em > Em tempo real.

    OFluxo de potência e um gráfico Em tempo real são mostrados para os relés de 16 A , tomadas inteligentes e tomadas encastradas apenas se houver uma fonte de energia. (Exibir até 4 dispositivos mais elevados).

Histórico

Para aceder ao histórico de energia:
  1. Na barra de navegação inferior, toque em > Histórico.

  2. Toque em (A) e selecione o período de tempo pretendido (A): Horas, Dias, Meses, Anos.

    O histórico dos dispositivos instalados é destacado no gráfico (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?