DUG_Water Leakage Sensor_WH-02

Beispiel für eine Automatisierung

Diese Demo zeigt Ihnen, wie Sie eine Automatisierung erstellen, die den Smart Plug ausschaltet, der mit der Waschmaschine verbunden ist, wenn der Sensor ein Wasserleck in der Nähe des Waschmaschinenbodens erkennt.
  1. Tippen Sie in der Übersicht auf .
  2. Abzweig Automatisierung > um eine Automatisierung zu erstellen.
  3. Um eine Bedingung hinzuzufügen, tippen Sie auf Bedingung hinzufügen > Gerätestatusänderung →Wasserverlustsensor > Leckageerkennung Wird festgestellt > BerechnetSetBedingung (A).

  4. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie dann > Aktion hinzufügen an→Steuern eines Geräts >Smartphone anschließen, tippen Sie auf (B), um die Aktion auszuschalten, und tippen Sie dann auf EthernetSetStatus .
  5. Sie können das Abdeckungsbild auswählen, das Ihre Automatisierung am besten darstellt, indem Sie (C) tippen.
  6. Geben Sie den Namen der Automatisierung (D) ein und tippen Sie auf Speichern (E).
    HINWEIS: Sobald die Automatisierung gespeichert ist, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt. Sie können auf den Schalter an der Automatisierung tippen, um sie zu aktivieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?