DUG_détecteur de fumée DC_WH-02

Exemple d’automatisme

Dans l’exemple ci-dessous, vous recevrez une notification dans votre application lorsque de la fumée est détectée.
  1. Accédez à Automatismes > + pour créer un automatisme.
  2. Pour ajouter une condition, appuyez sur Ajouter une condition > Changement d’état d’un appareil > Détecteur de fumée.
  3. Dans le menu Sélectionner une fonction, appuyez sur Détecteur de fumée (A).
  4. Pour modifier le statut en Détection de fumée, appuyez sur > Set.
  5. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action > Envoyer une notification > Me prévenir.
  6. Lisez les informations et appuyez sur OK.
  7. Entrez le nom de l’automatisme et cliquez sur Sauvegarder.
    SUGGESTION: Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .
    Vous pouvez activer ou désactiver les automatismes enregistrés dans l’onglet Automatisation en utilisant (B).
Vous recevrez une notification lorsque l’automatisme est déclenché.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?