DUG_System M y Sistema D SSO_WH-05

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer la toma de corriente a los valores predeterminados de fábrica. Se puede restablecer manualmente en cualquier momento, por ejemplo, si se sustituye el Hub.

  1. Presione brevemente el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado 10 segundos para reiniciar el dispositivo al modo predeterminado de fábrica.

  2. Después de 10 s, el LED comienza a parpadear en rojo. En ese momento, suelte el botón.

    El LED deja de parpadear cuando se restablece correctamente el dispositivo.

El enchufe se restablece y parpadea en verde durante unos segundos.
NOTA: Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?