DUG_SysM/SysD SSO_WH-06

Redefinir o dispositivo

Pode repor a tomada nas predefinições de fábrica. Pode ser reposto manualmente em qualquer altura, por exemplo, aquando da substituição do Hub.

  1. Pressione rapidamente o botão 3 vezes e mantenha pressionado durante 10 segundos para redefinir o dispositivo para o modo predefinido de fábrica.

  2. Ao fim de 10 segundos, o LED começa a piscar a vermelho; a seguir, solte o botão de pressão.

    O LED para de piscar após uma reposição bem-sucedida do dispositivo.

A tomada móvel reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.
NOTA: Todos os dados de configuração, dados de utilizadores e dados de rede são eliminados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?