DUG_Wiser Plug_WH-09

Por su seguridad

AVISO
PELIGRO DE DAÑAR EL DISPOSITIVO
Ponga siempre el dispositivo en funcionamiento conforme a los datos técnicos especificados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
ATENCIÓN
PELIGRO DE DAÑAR EL DISPOSITIVO
• El enchufe solo debe usarse en interiores.
• Para desconectar el enchufe de la fuente de alimentación, extráigalo de la toma de corriente o apague la protección del circuito de entrada.
• No conecte enchufes uno tras otro.
• No lo instale en lugares con alta humedad o temperaturas extremas.
• No exponga el enchufe inteligente a líquidos inflamables, gases u otros explosivos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?