DUG_PowerTag-E_WH-10

Historique

Sur la page Historique, vous pouvez choisir de filtrer les données par Sources d'énergie ou Charges et sélectionner une période de temps selon vos préférences. L'application sauvegarde automatiquement vos préférences de filtrage et les applique automatiquement lors des prochaines sessions.

Historique d’importation du réseau :
  1. Sur la barre de navigation inférieure, appuyez sur > Historique.

  2. Sur la pageHistorique, sélectionnez une période requise (A) :

    • Heures

    • Jours

    • Mois

    • Années



Historique d’importation et d’exportation du réseau :
IMPORTANT: Applicable uniquement au réseau avec un système solaire sur réseau existant.
  1. Sur la page Historique, sélectionnez une période requise (A) :

    NOTE: L’importation du réseau est indiquée en bleu et l’énergie excédentaire de la production solaire vendue est indiquée en vert.


Historique des charges
IMPORTANT: Vous ne pouvez afficher la puissance consommée par des charges individuelles que si vous avez installé des PowerTags supplémentaires pour celles-ci.
  1. Sur la page Historique, appuyez sur et sélectionnez Charges.

  2. Appuyez sur (A) et sélectionnez une période requise.

Historique - Solaire et batterie
IMPORTANT: Vous ne pouvez consulter l’historique Solaire et batterie que si vous avez installé des PowerTags supplémentaires.
  1. Sur la page Historique, sélectionnez une période requise (A).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?