DUG_PowerTag-E_WH-09

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede identificar el dispositivo.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos y seleccione el PowerTag requerido de la lista y, a continuación, toque Identificar (A).
    Se abre una ventana de notificación y el LED de estado parpadea en verde durante 30 segundos en el PowerTag.
  3. Toque OK en la ventana de notificación cuando haya terminado de identificar el PowerTag.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?