DUG_Wiser Plug_WH-09

Identifizierung des Geräts

Mit der Wiser Home App können Sie den Plug aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren.
So identifizieren Sie den Smart Plug:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Smart Plug > Identifizieren (A).
    HINWEIS:
    • Mit dieser Funktion blinkt die Plug-LED, so dass Sie das tatsächliche Gerät identifizieren können. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Gerät startet und die Plug-LED blinkt.

    • Die Plug-LED blinkt weiter, bis Sie auf OK tippen

      .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?