DUG_Wiser Plug_WH-09

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede identificar el enchufe entre otros dispositivos disponibles en la habitación.
Para identificar el enchufe:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Enchufe inalámbrico > Identificar (A).
    NOTA:
    • Esta función hace parpadear los LED del enchufe para que pueda identificar el dispositivo. Puede tardar hasta un minuto en arrancar y hacer parpadear el LED del enchufe.

    • Los LED del enchufe continuarán parpadeando hasta que pulse OK.

      .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?