DUG_SysM/SysD SSO_WH-06

Indicador LED

Emparelhar o dispositivo

Ação do utilizador

Indicador LED

Estado

Prima o botão de pressão 3 vezes

O LED pisca a âmbar uma vez por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED ficará verde fixo durante alguns segundos antes de desligar.

Redefinir o dispositivo

Ação do utilizador

Indicador LED

Estado

Prima 3 vezes o botão de pressão e mantenha-o premido uma vez durante > 10 s.

Após 10 s, o LED começa a piscar a vermelho.

O dispositivo está no modo de reposição. Será resposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. O dispositivo reinicia e o LED fica a cor de laranja fixo.

Definição (estado de predefinição)

Estado

Indicador LED

Descrição

O LED vermelho brilha.

O LED vermelho brilha quando a saída é ligada.

Todos os LED estão DESLIGADOS.

Os LED são DESLIGADOS quando a saída é DESLIGADA.

Alarmes

Estado

Indicador LED

Descrição

Vermelho intermitente rápido

Quando existe uma sobrecarga ou alarme de temperatura excessiva e o dispositivo está desligado.

Modo de Indicador do LED/Modo de luz de fundo

Estado da carga

Ligar

Desligar

Inversão com carga

Sem LED

Consistente com carga

Sem LED

Sempre desligado

Sem LED

Sem LED

Sempre ligado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?