Affichages LED
Utilisation normale
Action utilisateur |
Indication DEL |
Statut |
Branchez dans la prise murale (non appairée à la passerelle Wiser) |
1 clignotement rouge suivi de 3 clignotements violets/rouges puis de 2 clignotements bleus. |
– |
Branchez dans la prise murale (appairée à la passerelle Wiser) |
Clignotement rouge suivi d’un violet fixe pendant 1 seconde puis d’un bleu fixe pendant 1 seconde. |
– |
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT |
Bleu fixe |
Prise ACTIVÉE |
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT |
arrêt |
Prise DESACTIVÉE |
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes |
Clignotements bleus rapides. Si la prise arrive à la passerelle, la LED arrête de clignoter. Si la prise ne parvient pas à joindre la passerelle, au bout de 60 secondes, les clignotements bleus rapides sont suivis de 6 clignotements lents. |
Appairage en cours de la prise avec la passerelle Wiser |
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT |
Clignotement bleu rapide suivi de 6 clignotements bleus lents. |
Interruption du mode de couplage |
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 5 s. |
6 clignotements bleus lents. |
Reset de la prise et retour aux paramètres d’usine |