DUG_Rauchmelder DC_WH-02

Wartung und Reinigung

Es wird eine monatliche Inspektion empfohlen, um sicherzustellen, dass das Gerät frei von Staub, Schmutz und Insekten ist. Zum Entfernen von angesammeltem Staub, Schmutz oder Küchenfett kann das Gerät mit dem Staubsauger abgesaugt (dringend empfohlen) oder mit einer weichen Bürste abgebürstet werden. Tragen Sie eine kleine Menge Insektenspray auf ein Tuch auf und wischen Sie Geräte alle 3 bis 6 Monate ab, um das Eindringen von Insekten zu minimieren.

WICHTIG:
  1. Testen Sie das Gerät nach der Reinigung immer. Weitere Informationen finden Sie unter Testen des Geräts.

  2. Weitere Informationen zur Installation des Geräts finden Sie ggf. in der Installationsanleitung.


HINWEIS
WARTUNGSANWEISUNGEN FÜR GERÄTE
  • Testen Sie das Gerät regelmäßig, um sicherzustellen, dass es funktioniert und die Batterie in gutem Zustand ist.
  • Tauschen Sie das Gerät nach 10 Jahren ab dem Herstellungsdatum aus.
  • Öffnen Sie das Gerätegehäuse nicht und reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Im Inneren befinden sich keine zu wartenden Teile.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?