DUG_Detector de humo inalámbrico DC_WH-03

Mantenimiento y limpieza

Se recomienda realizar una inspección mensual para garantizar que el dispositivo esté libre de polvo, suciedad e insectos. El dispositivo puede aspirarse (recomendado) o cepillarse con un cepillo suave para eliminar el polvo, la suciedad o la grasa de la cocina acumulados. Aplique una pequeña cantidad de spray superficial de insecto a un paño y limpie alrededor de los dispositivos cada 3 a 6 meses para mitigar la entrada de insectos.

IMPORTANTE:
  1. Pruebe siempre el dispositivo después de limpiarlo. Para obtener más información, consulte prueba del .

  2. Si es necesario, consulte las instrucciones de instalación para obtener más información sobre la instalación del dispositivo.


AVISO
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
  • Pruebe el dispositivo con regularidad para garantizar su funcionamiento y que la batería esté en buen estado.
  • Sustituya el dispositivo 10 años después de la fecha de fabricación.
  • No abra la carcasa del dispositivo ni lo repare usted mismo. No hay piezas en el interior que puedan utilizarse.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?