DUG_PowerTag-E_WH-07

Migration de Wiser Energy vers WiserHome

Vidéo de migration : Cliquez ici pour visionner la vidéo de migration.

IMPORTANT: Si vous utilisez un PowerTag plus ancien avec une version du firmware 3.x.x ou antérieure (la version du firmware sera imprimée sur l’appareil ou peut être fournie par le support client), activez le commutateur à bascule mode PowerTag hérité dans l’écran Détails de l’appareil de la passerelleWiser pour permettre au système de se coupler avec eux.
  1. Sur l’écran Accueil de l’application WiserHome, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Équipements > Passerelle 2e gén. pour accéder à l’écran Détails de l’appareil.

  3. Appuyez sur l’interrupteur à bascule et activez le mode PowerTag hérité pour mettre en service l’ancien PowerTag.

Pour plus d’informations consultez:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?