DUG_PowerTag-E_WH-07

Migratie van Wiser Energy naar Wiser Home

Video migratie: Klik hier voor de video over migratie.

BELANGRIJK: Als u een oudere PowerTag met firmwareversie 3.x.x en eerder hebt (de firmwareversie wordt afgedrukt op het apparaat of kan worden geleverd door de klantenondersteuning), schakelt u de Verouderde PowerTag Energy-modus in op het scherm Apparaatdetails van de Wiser Hub om het systeem toe te staan om met hen te koppelen.
  1. Op hetStartscherm van de Wiser Home-app, tik op .

  2. Tik op Apparaten > Hub 2e Gen om naar het scherm Apparaatdetails te navigeren.

  3. Tik op de wisselknop en schakel de Verouderde PowerTag Energy-modus in om de oude PowerTag in bedrijf te stellen.

Zie voor meer informatie:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?