DUG_PowerTag-E_WH-07

Emparejamiento de dispositivos adicionales

Para emparejar un PowerTag adicional, debe asignarle una etiqueta. Ayuda a identificar fácilmente el PowerTag adicional instalado para diferentes cargas y rastrear individualmente la energía consumida por ellas.
Siga cualquiera de los procedimientos para etiquetar el PowerTag adicional:
  • Selección de un tipo de etiqueta de la lista disponible: puede seleccionar un tipo de etiqueta de la lista disponible.

  • Personalización del tipo de etiqueta: si la lista de etiquetas disponibles no es adecuada para su carga, puede personalizar el tipo de etiqueta que desee.

NOTA: Se puede emparejar un máximo de 20 PowerTags.
Para seleccionar un tipo de etiqueta de la lista disponible:
  1. En la página Detección de dispositivos, pulse el PowerTag.

  2. En la páginaConfiguración del dispositivo, pulse Identificar para detectar el PowerTag adicional.

    Se abre una ventana de notificación y el LED de estado parpadea rápidamente en verde en el PowerTag.

  3. Pulse OK en la ventana de notificación cuando haya terminado de identificar el PowerTag.
  4. Toque , la lista de etiquetas aparece en la página Tipo.

  5. Seleccione la etiqueta que mejor represente a su PowerTag y toque Guardar.

  6. Toque (A), escriba un nombre y toque Guardar.

  7. Toque Hecho (B).


Personalización del tipo de etiqueta
  1. En la página Detección de dispositivos, pulse el PowerTag.

  2. En la página Configuración del dispositivo, toque Identificar para detectar el PowerTag.

    Se abre una ventana de notificación y el LED de estado parpadea rápidamente en verde en el PowerTag.

  3. Pulse OK en la ventana de notificación cuando haya terminado de identificar el PowerTag.

  4. Toque , la lista de etiquetas aparece en la página Tipo.

  5. Seleccione Personalizar.

  6. En la página Tipo personalizado, toque (A) e introduzca un nombre.

  7. Elija un icono que desee (B) y toque Guardar (C).

  8. En la página Configuración del dispositivo, toque Guardar y, a continuación, toque Hecho.

    Si el emparejamiento se realiza correctamente:

    • El LED de estado parpadea lento en verde durante 5 segundos en el PowerTag.

    • El PowerTag emparejado aparecerá en la página de inicio de la aplicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?