DUG_PowerTag-E_WH-07

Parring af hovedenheden

Sådan parres hovedenheden:
  1. Hjem-siden skal du trykke på  .
  2. Tryk på Enheder >  >  Energi.
  3. Vælg PowerTag Energy (A).
    BEMÆRK: Kun fanen Energi er tilgængelig for brugere i Norden og Belgien.
  4. Siden Enhedsregistrering søger et øjeblik for at vise den tilgængelige PowerTag.
  5. Hvis der er mere end én tilgængelig PowerTag, skal du vælge en af dem (B).
  6. På siden Enhedskonfiguration trykkes på Identificér at genkende hoved-PowerTagen. Dette vil være PowerTagen Elnet, der måler nettilslutningen.
    Der vises et notifikationsvindue, og status-LED'en blinker hurtigt med grønt på PowerTagen.

  7. Tryk OK i meddelelsesvinduet, når du er færdig med at identificere PowerTagen.
  8. Tryk (C) at tildele en etiket til hoved-PowerTagen.
    Listen over etiketter vises på siden Type.
  9. Vælg en etikettype (D), og tryk på Gem (E).
    BEMÆRK: Det anbefales at vælge typen Elnet til at repræsentere hoved-PowerTagen.
    Når typen Elnet er valgt, er Navn som standard tildelt som Nettilslutning.
  10. Tryk (F), og vælg Ja/Nej hvis du har installeret solpaneler.
    Strømretningen aktiveres automatisk (H).
  11. Indstil Grænse for Elnet (G).
    BEMÆRK: Grænse for elnet er den maksimalt tilladte strømforsyning til elnettet i henhold til kontrakten. Det forhindrer udkobling af strømmen ved at lukke ned for belastninger for at holde strømforbruget under en defineret grænse. Som standard er grænsen for elnet indstillet til at måle i kVA.

    Vælg din grænse for elnet (kVA/A/kW) i rullemenuen, og tryk derefter på og indtast en værdi gældende for dit land med det numeriske tastatur. Følgende tabel viser standardværdierne inden for området:

    Land

    Standardværdi

    Område

    Frankrig

    36 kVA

    1-42 kVA

    Tyskland

    60 A

    15-160 A

    Spanien

    15 kW

    1-42 kW

    Belgien

    40 A

    15-160 A

    Sverige

    20 A

    16-63 A

    Danmark

    25 A

    25-35 A

    VIGTIG: Du kan ikke angive en værdi, der er større eller mindre end det angivne område.
  12. Aktivér vippekontakten (I)Omvendt retning, hvis strømretningen er fra Hjem til Elnet.
    VIGTIG: Aktivering Omvendt retning sikrer, at strømretningen er korrekt.
  13. Tryk Gem (J).
  14. Du får besked om at indtaste tariffen, når PowerTagen er idriftsat, se Tariffastsættelse.
    BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret din tarif, bliver du sendt til siden Hjem for at se status for enheden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?