DUG_PowerTag-E_WH-07

Emparelhar o dispositivo principal

Para emparelhar o dispositivo principal:
  1. Na página Principal, toque em .
  2. Toque em Dispositivos> > Energia.
  3. Selecione PowerTag Energia (A).
    NOTA: O separador Energia só está disponível para os utilizadores nos países nórdicos e na Bélgica.
  4. A página Procurar dispositivos procurará durante um minuto para apresentar o PowerTag disponível.
  5. Se houver mais do que um PowerTag disponível, selecione um deles (B).
  6. Na página Configuração do dispositivo, toque em Identificar para reconhecer o PowerTag principal. Este será o PowerTag da Rede a medir a entrada principal.
    É exibida uma janela de notificação e o LED de estado pisca rapidamente a verde no PowerTag.

  7. Toque em OK na janela de notificação quando tiver concluído a identificação do PowerTag.
  8. Toque em (C) para atribuir uma etiqueta ao PowerTag principal.
    A lista de etiquetas aparece na página Tipo.
  9. Selecione um tipo de etiqueta (D) e toque em Guardar(E).
    NOTA: Recomenda-se que selecione o tipo de Rede para representar o PowerTag principal.
    Uma vez selecionado o tipo de Rede, o Nome é atribuído por predefinição como Interruptor principal.
  10. Toque em (F) e selecione Sim/Não se tiver painéis solares instalado.
    A direção da energia será ativada automaticamente (H).
  11. Defina o Limite da Rede (G).
    NOTA: O limite da rede é a energia máxima permitida na rede do seu contrato. Ajudará a evitar disparos de energia, desligando as cargas de modo a manter o consumo de energia abaixo de um limite definido. Por predefinição, o limite da rede é definido para medir em kVA.

    Selecione o seu limite da rede (kVA/A/kW) (C) no menu pendente e, em seguida, toque em e introduza um valor, utilizando o teclado numérico de acordo com o seu país. A tabela seguinte apresenta os valores predefinidos dentro do intervalo:

    País

    Valor predefinido

    Gama

    França

    36 kVA

    1–42 kVA

    Alemanha

    60 A

    15–160 A

    Espanha

    15 kW

    1–42 kW

    Bélgica

    40 A

    15–160 A

    Suécia

    20 A

    16–63 A

    Dinamarca

    25 A

    25–35 A

    IMPORTANTE: Não é possível introduzir um valor superior ou inferior ao intervalo especificado.
  12. Ative o botão ativar/desativar Inverter direção (I), se a direção da energia for da Casa para a Rede.
    IMPORTANTE: Ativar Inverter direção assegura que a direção da energia está correta.
  13. Toque em Guardar (J).
  14. Será notificado para introduzir a tarifa após o PowerTag ser colocado em funcionamento, consulte Definir tarifa.
    NOTA: Se já tiver configurado a sua tarifa, será direcionado para a página Principal para visualizar o estado do dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?