DUG_System M und System D SSO_WH-05

Koppeln des Geräts

Koppeln Sie Ihre Steckdose mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser Hub, um auf die Steckdose zuzugreifen und sie zu steuern.
So verbinden Sie die Steckdose:
  1. Tippen Sie in der Übersicht auf .
  2. Abzweig Geräte > und Abzweig Geräte > Connected Socket > Weiter.
    VORSCHLAG: Der nächste Bildschirm zeigt den Verbindungsprozess der Steckdose.
  3. Drücken Sie den Drucktaster dreimal kurz an der Steckdose.
    Stellen Sie sicher, dass die LED gelb blinkt.
  4. Warten Sie einige Sekunden, bis die LED grün aufleuchtet. In der App können Sie auch sehen, dass die Steckdose verbunden ist.

  5. Wenn das Gerät verbunden ist, tippen Sie auf (A) und wählen Sie ein für Ihre Last geeignetes Symbol und tippen Sie auf Speichern.
    HINWEIS: Das Symbol für den elektrischen Stecker wird standardmäßig zugewiesen.
  6. Tippen Sie auf (B) und weisen Sie einen Namen zu.
  7. Tippen Sie auf Weiter, um die Steckdose einem vorhandenen oder neuen Raum zuzuweisen.
  8. Tippen Sie auf Eingeben.
Sie können den hinzugefügten Steckdose auf der Seite Home auf der Registerkarte Raum oder unter ALL-Geräten sehen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?