DUG_System M y Sistema D SSO_WH-05

Emparejamiento del dispositivo

Usando la aplicación Wiser Home, vincule su toma de corriente con el Wiser Hub para acceder y controlar la toma de corriente.
Vincular la toma de corriente:
  1. En la página principal, toque .
  2. Toque Dispositivos > y, a continuación, toque Electrodomésticos > Enchufe conectado > Siguiente.
    SUGERENCIA: La siguiente pantalla muestra el proceso de conexión de la toma de corriente.
  3. Pulse brevemente el pulsador 3 veces en la toma de corriente.
    Asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.
  4. Espere unos segundos hasta que el LED se ilumine en verde. También puede ver en la aplicación que la toma de corriente está conectada.

  5. Una vez que el dispositivo esté vinculado, pulse (A) y seleccione un icono adecuado para su carga y pulse Guardar.
    NOTA: El icono de enchufe eléctrico está asignado de forma predeterminada.
  6. Toque (B) y añada un nombre.
  7. Toque Siguiente para asignar la toma de corriente a una habitación nueva o existente.
  8. Toque Enviar.
Puede ver la toma de corriente añadida en la página principal en la pestaña de la habitación o en TODOS los dispositivos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?