DUG_System M e Systema D SSO_WH-05

Emparelhar o dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, emparelhe a tomada ao Hub Wiser para aceder e controlar a tomada.
Para emparelhar a tomada:
  1. Na página Principal, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > e em Equipamentos > Tomada conectável > Seguinte.
    SUGESTÃO: O ecrã seguinte mostra o processo de associação da tomada.
  3. Prima ligeiramente o botão de pressão 3 vezes na tomada.
    Assegure-se de que o LED pisca a âmbar.
  4. Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde. Também pode ver se a tomada está associada na aplicação.

  5. Uma vez associado o dispositivo, toque em (A), selecione um ícone adequado para a sua carga e toque em Guardar.
    NOTA: O ícone da tomada elétrica está atribuído por predefinição.
  6. Toque em (B) e atribua um nome.
  7. Toque em Seguinte para atribuir a tomada a uma divisão existente ou a uma nova divisão.
  8. Toque em Enviar.
Pode ver a tomada adicionada na página Principal no separador Divisão ou em TODOS os dispositivos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?