DUG_Módulo para pulsador, 1 o 2 teclas_WH-05

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Use la aplicación Wiser Home para vincular su módulo soporte (montado en el mecanismo) con el Wiser Hub y, así, acceder y controlar el mecanismo.
Para vincular el módulo soporte de 1 tecla:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > > Luces > 1 tecla > Siguiente.
    NOTA:
    • Módulo soporte de 1 tecla para interruptor, regulador y persiana.

    • Módulo soporte de 2 teclas para interruptor y regulador.

  3. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, toque No encuentro el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece un mensaje Código QR escaneado incorrecto. Toque No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): Introduzca la dirección MAC y el código de instalación, y a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC y el código de instalación son válidos.

    • (B): Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC y el código de instalación.

  4. Pulse Siguiente y, a continuación, pulse brevemente 3 veces el centro superior del módulo del botón pulsador de 1 tecla y asegúrese de que el LED parpadee en color ámbar.
    SUGERENCIA: En el caso de un soporte de 2 teclas, accione brevemente 3 veces el módulo soporte superior derecho.

    Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que el dispositivo está vinculado.

    NOTA: Si el LED parpadea en verde y rojo, consulte las instrucciones tocando ¿El LED parpadea en verde y rojo? o consulte el tema Resolución de problemas.
  5. Toque , introduzca un nombre del dispositivo (por ejemplo, interruptor, regulador, persiana), toque Siguiente y asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente.
    • Si ha asignado interruptor o regulador como nombre, toque Siguiente. Una vez finalizado el proceso de emparejamiento, el nombre del dispositivo aparece en la lista Control debajo de las pestañas Todos y Sala.
    • Si ha asignado el nombre de persiana, vaya del paso 6 al paso 11.
  6. Toque Siguiente> y seleccione un Tipo de dispositivo:
    Si ha seleccionado el tipo de dispositivo como:
    • Persiana: Continúe con el paso 7.
    • Persiana con lamas basculantes: Continúe con los pasos 8 y 10.
  7. Toque Persiana > Siguiente e introduzca la duración de apertura/cierre de la persiana. Consulte Configuración del tiempo de ejecución predeterminado.
  8. Toque Persiana con lamas basculantes > Tipo de lamas, seleccione un tipo de lamas y toque Aceptar:
    • Horizontal
    • Inclinado
    • Vertical
  9. Toque Siguiente e introduzca las siguientes duraciones:
    1. Duración de la apertura: Tiempo necesario para abrir la persiana.
    2. Duración del cierre: Tiempo necesario para cerrar la persiana.
    3. Duración de la inclinación: Tiempo necesario para rotar completamente las lamas de la posición cerrada a la abierta.
  10. Toque Enviar.
    Una vez finalizado el proceso de emparejamiento, el nombre del dispositivo aparece en la lista Control debajo de las pestañas Todos y Sala.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?