DUG_Water Leakage Sensor_WH-02

Koppeln des Geräts

Koppeln Sie Ihren Sensor mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser Hub.
So koppeln Sie den Sensor:
  1. Tippen Sie in der Übersicht auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > > Sicherheit und Sicherheit .
  3. Tippen Sie auf Wassersensor > Weiter .
    Der nächste Bildschirm zeigt den Fortschritt der Verbindung.
  4. Drücken Sie die Funktionstaste 3 Mal kurz (< 0,5 s).

    Die LED blinkt orange.

  5. Warten Sie einige Sekunden, bis die Sensor-LED grün leuchtet.
    VORSCHLAG: Die stabile grüne LED am Sensor zeigt an, dass er erfolgreich mit dem Wiser Hub verbunden ist.

    Am unteren Rand des Bildschirms erscheint Gerät verbunden, sobald der Sensor erfolgreich mit dem Wiser Hub verbunden ist.

    .

  6. Tippen Sie auf Weiter, um den Sensornamen einzugeben.
  7. Tippen Sie auf Weiter, um die Lage des Sensors zuzuweisen, und tippen Sie dann auf Eingeben.
    VORSCHLAG: Der Name des gekoppelten Sensors und seine Lage finden Sie auf der Registerkarte Alle oder Raum auf der Seite „Zuhause“.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?