DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-04

Couplage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, couplez votre appareil avec la passerelle Wiser.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > >Sûreté et sécurité Capteur de fuite d’eau.
  3. Appuyez sur Scanner le QR code et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon code QR, appuyez sur Je n’arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le code QR est incorrect, un message Code QR incorrect scanné s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A): Saisissez l’adresse Mac/EUI-64 et Installer le Code, puis appuyez sur Connecter. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

    • (B): Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation.

  4. Appuyez sur Suivant, appuyez brièvement 3 fois sur la touche de fonction et assurez-vous que la LED clignote en orange.

    Attendez quelques secondes que la LED passe au vert et l’application confirme que l’appareil est appairé.
  5. Appuyez , pour saisir le nom de l'appareil.
  6. Appuyez Suivant et affecter l'appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce existante et appuyez sur Soumettre.
    IMPORTANT: L'écran suivant affiche la page Paramètres de l’appareil, dans laquelle vous avez l’option de configurer les paramètres pendant le processus d'appariement ou ultérieurement. Si vous préférez le configurer ultérieurement, plot Soumettre. Pour plus d'informations sur les paramètres de l’appareil, consultez la section Configuration de l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?