DUG_Rauchmelder DC_WH-02

Koppeln des Geräts

Koppeln Sie Ihr Gerät mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser Hub.
WICHTIG: Montieren Sie das Gerät nicht vor der Kopplung. Die Setup/Reset-Taste und der Netzschalter befinden sich auf der Rückseite des Geräts.
HINWEIS: Wenn mehrere Rauchalarme mit demselben Wisen Hub gekoppelt werden, 868 MHz Zwischen Rauchalarmen wird automatisch eine Funkfrequenzverbindung (RF) hergestellt.
  1. Lokalisieren Sie den Betriebsschalter auf der Rückseite des Geräts. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um den Ein-/Aus-Schalter in die Position EIN Position.

    HINWEIS: Wenn das Gerät an einer Wand oder an der Decke montiert wird, wird der Netzschalter automatisch Eingeschaltet.
  2. Tippen Sie in der Übersicht auf .
  3. Abzweig Geräte > > Sicherheit.
  4. Abzweig Rauchalarm > Weiter.
    Der nächste Bildschirm zeigt den Fortschritt der Kopplung.
  5. Drücken Sie die Setup/Reset-Taste 3 Mal kurz.

    Die LED blinkt gelb.
    Nach einigen Sekunden zeigt eine grüne LED an, dass das Gerät erfolgreich verbunden wurde, und die App zeigt an, dass das Gerät verbunden wurde.

  6. Tippen Sie auf Weiter, um dem Gerät einen Namen zuzuweisen.
  7. Tippen Sie auf Weiter, um eine Geräteplatzierung zuzuweisen, und tippen Sie dann auf Eingeben.
    Das Gerät wird jetzt unter der Registerkarte Alle Geräte oder Raum aufgeführt.
HINWEIS: Um einen Wisen Hub und einen Wisen Rauchalarm zu einem bestehenden FireTek-Alarmnetzwerk hinzuzufügen, muss die Funkverbindung neu konfiguriert werden.
Koppeln Sie zuerst den Wisen Rauchalarm mit dem Wisen Hub und dann die eigenständigen Rauchalarme mit den Wisen Rauchalarmen.
Führen Sie nach der Neukonfiguration einen Verbindungstest aller Rauchalarme durch.
Siehe:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?