DUG_détecteur de fumée DC_WH-02

Appairage de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, couplez votre appareil avec la passerelle Wiser.
IMPORTANT: Ne montez pas l’appareil avant l’appairage. Le bouton Configurer/Réinitialiser et le commutateur d’alimentation sont situés à l’arrière de l’appareil.
NOTE: Lorsque plusieurs alarmes de fumée sont associées à la même passerelle Wiser, une interconnexion de radiofréquences (RF) 868 MHz est automatiquement créée entre les alarmes de fumée.
  1. Repérez le commutateur marche/arrêt à l’arrière de l’appareil. Utilisez un tournevis pour mettre le commutateur marche/arrêt ALLUMÉ position.

    NOTE: Lorsque l’appareil est monté sur un mur ou au plafond, le commutateur marche/arrêt est automatiquement allumé.
  2. Sur la page Accueil, appuyez sur .
  3. Toucher Appareils > > Sûreté et sécurité.
  4. Toucher Alarme de fumée > Suivant.
    L’écran suivant indique la progression de l’appariement.
  5. Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton Setup/Reset.

    Le voyant clignote en jaune.
    Au bout de quelques secondes, un voyant vert fixe indique que l’appareil est correctement apparié et l’application indique que l’appareil a rejoint le réseau.

  6. Appuyez sur Suivant pour attribuer un nom à l’appareil.
  7. Appuyez sur Suivant pour attribuer un emplacement à l’appareil, puis appuyez sur Envoyer.
    L’équipement est désormais répertorié sous l’onglet Tous les appareils ou Pièce.
NOTE: Pour ajouter une passerelle Wiser et une alarme de fumée de Wiser à un réseau d’alarme FireTek, l’interconnexion sans fil doit être reconfigurée.
Appariez d’abord l’alarme de fumée de Wiser à la passerelle Wiser, puis les alarmes de fumée autonomes aux alarmes de fumée de Wiser.
Après la reconfiguration, effectuez un test d’interconnexion sur toutes les alarmes de fumée.
Reportez-vous à la section :
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?