DUG_Wiser Plug_WH-07

Vinculación del dispositivo

Usando la aplicación Wiser Home, vincule su enchufe con el Wiser Hub para acceder al enchufe y controlarlo.
Para vincular el enchufe:
  1. En la página Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > y toque Electrodomésticos > Enchufe inalámbrico > Siguiente.
    SUGERENCIA: La siguiente pantalla muestra el proceso de vinculación del enchufe.
  3. Presione tres veces el botón pulsador superior del enchufe con rapidez.
  4. Espere unos segundos hasta que se haya vinculado correctamente el enchufe.
  5. Una vez que el dispositivo esté vinculado, pulse (A) y seleccione un icono adecuado para su carga y pulse Guardar.
    NOTA: El icono de enchufe eléctrico está asignado de forma predeterminada.
  6. Toque (B) y añada un nombre.
  7. Toque Siguiente para asignar el enchufe a una habitación nueva o existente.
  8. Toque Enviar.
Puede ver el enchufe en la página Inicio en la pestaña de habitación o en TODOS los dispositivos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?