Parring af enheden med Wiser-hubben
Elnet og belastninger
Det er obligatorisk at konfigurere en af dine PowerTags som Elnet på husets hovedindgang. Dette hjælper til at registrere huset samlede forbrug.
-
Elnet: Husets hovedenergiforsyning (kaldet Elnet i appen).
-
Belastning: Strøm forbrugt fra elnettet af elektriske enheder som lys, vandvarmer og køleskab.
Hvis du har mere end én ekstra PowerTags installeret til belastninger, anbefales det at parre den primære PowerTag først og derefter parre de ekstra PowerTags.
-
Primær PowerTag henviser til PowerTag, som er tilsluttet elnettet.
-
Ekstra PowerTags henviser til de PowerTags, der er tilsluttet belastningerne.
Elnet med eksisterende solcelleanlæg
Hvis du har installeret PowerTag med et eksisterende solcelleanlæg på elnettet. Se Parring af primær enhed med solcelleanlæg på elnet.
-
Solcelleanlæg på elnettet henviser til anlæg, der er tilsluttet husets elnet (elforsyningen). Hvis systemet producerer mere energi end der bruges, tilføres den overskydende strøm til elnettet.
Hvis du har installeret PowerTag med et eksisterende solcelleanlæg, der ikke er på elnettet. Se Parring af primær enhed.
-
Solcelleanlæg ikke på elnettet henviser til et anlæg, der fungerer uafhængigt og ikke er tilsluttet elnettet, men har batterier, der kan lagre solenergi genereret af systemet.
Energilagersystem (ESS)
Hvis du har installeret PowerTag for at overvåge dine energilagringssystemer individuelt. Se Parring af enheden med et energilagersystem.Energilagersystem (i det følgende benævnt ESS) er en enhed eller gruppe af enheder, der er samlet til lagring af energi med henblik på senere levering af elektrisk energi.
-
Solenergi: Når solenergi er tilgængelig, vil solcelleanlægget uden batteri levere elektricitet til dit hjem. Når der ikke kan leveres nok solenergi, vender solcelleinverteren tilbage til elektricitet fra elnettet.
-
Solenergi og batteri: Når dit solcelleanlæg genererer mere energi, end du bruger, bruges den overskydende energi til at oplade batteriet til senere brug. Du kan bruge den lagrede energi til at forsyne dit hjem med strøm om natten, på overskyede dage og i forbindelse med strømafbrydelser.