Emparejamiento del dispositivo
Red y cargas
Es obligatorio configurar uno de tus PowerTags como Red en la entrada principal de la casa. Esto ayuda a registrar el consumo general de la casa.
-
Red: suministro principal (denominado Red en la aplicación) de la casa.
-
Carga: energía consumida desde la red por dispositivos eléctricos tales como las luces, el calentador de agua y el frigorífico.
Si tiene más de un PowerTag adicional instalado para cargas, se recomienda emparejar primero el PowerTag principal y, a continuación, el PowerTag adicional.
-
PowerTag principal se refiere al PowerTag que está conectado a la red.
-
PowerTag adicional se refiere al PowerTag que está conectado a las cargas.
Red con sistema solar existente
Si instaló el PowerTag con un sistema solar en red existente. Consulte Emparejamiento del dispositivo principal con un sistema solar en red.
-
Sistema solar en red se refiere al sistema que está conectado a la red (suministro principal) de la casa. Si el sistema produce más energía de la que se usa, el exceso se alimenta a la red.
Si instaló el PowerTag con un sistema solar fuera de red existente. Consulte Emparejamiento del dispositivo.
-
Sistema solar fuera de red se refiere al sistema que funciona de manera independiente y no está conectado a la red, pero que tiene baterías que pueden almacenar la energía solar generada por el sistema.
Sistema de almacenamiento de energía (ESS)
Si instaló el PowerTag para monitorear individualmente sus sistemas de almacenamiento de energía. Consulte Emparejamiento del dispositivo con un sistema de almacenamiento de energía.El sistema de almacenamiento de energía (en lo sucesivo denominado ESS) es un dispositivo o grupo de dispositivos ensamblados para almacenar energía con el fin de suministrar energía eléctrica a posteriori.
-
Solar: siempre que haya energía solar disponible, el sistema de energía solar sin batería proporcionará electricidad a su hogar. Cuando no hay suficiente energía solar para proveer, el inversor solar retornaría a la electricidad de la red.
-
Solar y batería: cuando su sistema de energía solar genera más energía de la que está utilizando, el exceso de energía se utiliza para cargar la batería para su uso a posteriori. Puede usar esa energía almacenada para alimentar su hogar durante las noches, los días nublados y los cortes de energía.